This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:生成可引导 SD 卡映像的指南?

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1364436/am2434-guide-for-producing-a-bootable-sd-card-image

器件型号:AM2434

我正在查找 有关在 Windows 构建主机上为 AM2434生成可引导 SD 卡映像的信息或分步说明?

有人能帮忙吗?

谢谢

安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    请参阅以下指南

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/latest/exports/docs/api_guide_am243x/EXAMPLES_DRIVERS_SBL_SD.html

    此致、

    普拉桑特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    页面基本上说明可以构建引导加载程序、在构建和执行引导加载程序时、它将查找 SD 卡的 FAT 分区中的文件。 这依赖于要刷写到 OSPI 或其他存储器中的引导加载程序示例。

    它不告诉您如何直接从 SD 卡引导:有一个链接承诺会告诉您、但链接页面仅介绍从 UART 刷写 OSPI 闪存。

    该示例旨在加载到 OSPI 中、后者引导次级引导加载程序、然后从 SD 卡加载映像。

    我要介绍的是如何制作能够在不需要 OSPI 的情况下实现原生启动的 SD 卡。  AM2434具有引导模式、允许直接从 SD 启动。  我要寻找的是创建一个可用于此引导模式的 SD 卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在想要的是如何制作一个 SD 卡,该卡将在不需要 OSPI 的情况下本机启动。  AM2434具有引导模式、允许直接从 SD 启动。  创建一个可以与此启动模式配合使用的 SD 卡是我要寻找的。

    为此、恰好提供了 SBL_SD 引导加载程序。

    为了完全从 SD 卡引导、它应在第一个格式为 FAT 的分区中具有以下映像

    • tiboot3.bin:  在 SD 卡引导模式中、ROM 在 FAT 分区中查找名为 tiboot3.bin 的映像。 如果找到、它将加载并引导相同的内容。 您会将 FAT 分区中的 SBL_SD 映像复制为 tiboot3.bin。
    • 应用程序: 启动后的 SBL_SD 引导加载程序会查找名为 app 的映像。 如果找到、它将加载并引导相同的内容。

    此致、

    普拉桑特