This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:Tiva 的温度范围问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1368081/tm4c1294ncpdt-temp-range-question-of-a-tiva

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具与软件:

我有 TM4C1294NCPDT CPU、并读取偏移量0x004处的 Didi (器件 ID 1)、而当我读取寄存器时、我读取值 0x102dc06e。  寄存器中的温度范围为第5、6和7位、这些位读取值0x3。

我的2个问题是:

1) 1) 当我读取寄存器 DID1时、temp 位为0x3、并且未定义、因为0为商业值、1 =工业值 、2为扩展值。  值3 (我的读数)未定义。

2)器件的额定值(下图 3)是否真正意味着器件的额定运行环境温度为85°C、芯片的实际温度可高于85°C 并符合规范但只要在85°C 或更低的环境温度下、器件就能按照规范运行?

谢谢。

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

     请查看芯片上的器件标识或购买时可订购的器件型号。 这将确认材料符合的工作温度范围。  

    当我在 LaunchPad 上读取 DID1时、我也读取0x3。 0x3是数据表中的默认值。  

    在任何情况下、假设您的器件标识或可订购器件型号具有 T 后缀、则为-40°C 至105°C。 105C 是最高环境温度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DID1是否指示器件的实际温度范围?  我确实查看了 CPU 上的标记、数字没有对齐、我认为我标记的"i"表明它 可以上升到85°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果是"i"、则最大温度为85°C。