This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:无法将 PA9配置为 G1106RHB 的 PWM 输出

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1367770/mspm0g1106-cannot-config-pa9-as-pwm-output-for-g1106rhb

器件型号:MSPM0G1106

工具与软件:

团队成员

我发现在 PinMux 部分无法选择 PA9作为输出引脚、但在器件引脚图中、它是可用引脚、请参阅下图:

配置中是否漏掉了任何内容?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员

    如果我选择 PWM 通道1、则可以选择 PA9。 但我在 TRM 中找不到 PWM 的详细说明、需要有关 PWM 通道的更多说明。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    您使用的计时器是 TIMA0? 因为 PA9可用作 TIMA0的通道1、但不能用作通道0。 您可以在 G110x 数据表中找到不同引脚的功能、而不是 TRM 中找到。 您可以从 TI.com 下载数据表、

    在数据表的第6.2章"引脚属性"中、表6-1对您很有用。

    此致、

    K·扬茨