This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:在数据传输过程中、如何将输入端点设置为 NOYET、或者将输出端点设置为 NOYET?

Guru**** 2752255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1362018/am2431-how-to-set-the-in-endpoint-to-nyet-or-the-out-endpoint-to-nyet-during-data-transfer

器件型号:AM2431

您好:

我在设备模式下使用 USB、并想在数据传输期间将输入端点设置为 NOYET、或将输出端点设置为 NOYET。 如何修改 Cadence USB IP 核心代码来实现该目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您访问德州仪器 E2E 支持论坛。

    我已获取您的意见并进行处理。 请等待一段时间再返回。

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对延迟回复深表歉意。

    您能否说明将端点设置为 NYET 的确切用例?

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    在器件枚举过程中、我希望一些端点用 NET 进行应答、而另一些端点用 ACK 进行应答。 例如、端点1是 cmd 端点、而端点2是数据端点。 我希望端点1的状态被确认、而端点2的状态被确认。 如何实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的耐心等待。

    我检查了驱动程序代码。 很遗憾、目前不支持发送 NYET 数据包。

    此致、

    图沙尔