This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:使用多个内核运行应用

Guru**** 2752915 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1367292/am2634-to-run-application-with-multiple-cores

器件型号:AM2634

工具与软件:

大家好、

我从事的应用需要在一个内核上配置 UDP 协议、在另一个内核上配置 SPI 并在每个内核之间共享数据。 我当前正在使用空项目。

我已将 UDP 配置到 R5FSS0_0中并且它工作正常。 现在我正在尝试从内核0向内核1发送数据。 因此,我在下面对此有疑问。

  1. 我是否需要更新两个内核的 GEL 文件? 如下快照所示、默认情况下 R5FSS0_1没有映射任何 GEL 文件。 此外、对于 R5FSS0_1 内核、我需要修改"../genapment\gel\AM263x\AM263x.gel"处的 GEL 文件吗?

2.如何检查每个内核的时钟频率以及对其进行更改? 我认为每个内核的最大频率是400MHz。

3、如何在 AM2634开发板(TMDSCNCD263)上同时调试两个内核?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="600579" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1367292/am2634-to-run-application-with-multiple-cores ]我是否需要更新两个内核的 GEL 文件? 如下快照所示、默认情况下 R5FSS0_1没有映射任何 GEL 文件。 此外、我是否需要为 R5FSS0_1 内核修改"..\..\emulation\gel\AM263x\AM263x.gel"中的 GEL 文件

    您不需要修改 R5FSS0_1内核的 GEL 文件。

    [报价 userid="600579" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1367292/am2634-to-run-application-with-multiple-cores "]

    2.如何检查每个内核的时钟频率以及对其进行更改? 我认为每个内核的最大频率是400MHz。

    [/报价]

    您可以在 example.syscfg->Clock 中检查每个内核的计时。

    [报价 userid="600579" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1367292/am2634-to-run-application-with-multiple-cores "]

    3、如何在 AM2634开发板(TMDSCNCD263)上同时调试两个内核?

    [/报价]

    选择 Cores -> Group Cores。 现在、您可以同时对两个内核进行重置、暂停、恢复等调试。

    谢谢。
    贡詹