This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228:如果项目具有正确变量和核心值、则下载失败

Guru**** 1866200 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1228, MSPM0L2228
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1366640/mspm0l1228-if-project-has-right-varient-and-core-value-download-fails

器件型号:MSPM0L1228
主题中讨论的其他器件: MSPM0L2228

工具与软件:

大家好、MSPM0团队:

如果项目具有 MSPM0L1228变量和内核值、并且如果我尝试下载代码、则会显示此错误

Cortex_M0P:GEL 输出:存储器映射初始化完成
Cortex_M0P:初始化闪存编程时出错:器件 ID 无效
Cortex_M0P:加载程序:程序的一个或多个部分落入无法写入的内存区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。

但是、如果我使用另一个具有 MSPM0L2228变量和核心值的项目、则没有错误。

我在 MSPM0L1228SPN 上下载了代码、因此应对其进行文件处理。

此致、

泰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    根据所报告的错误、您应该注意 Flash 存储器。 您应检查是否将代码写入不可写入的存储器区域。 以及为什么另一个项目没有错误、其代码可能全部写入正确的存储器区域。 并且因为除了 LCD 之外、L1228和 L2228之间并没有太大的区别。

    此致、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    您可以在办公桌上尝试一下吗?

    日志 报告 device_id 不匹配。

    获取 L1228并尝试相同的操作。 我想您可以很容易地重现此问题。

    我想 L1228具有 L2228的器件 ID、这会造成错误。 请检查。

    此致、

    泰德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、我使用了 MSPM0 SDK 示例代码。

    此致、

    泰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    很抱歉、我现在无法做到、因为我们的办公室没有 L1228器件、我昨天申请了 L1228样片、几天后就会送到上海办事处。 当我获取样本时、我可以帮助您执行该操作。

    你能告诉我1)。 您使用的 IDE 是什么以及使用的 IDE 版本是什么;2)。 您现在使用的 SDK 版本是什么。  

    此致、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    1) CCS 12.6.0.0008

    2) MSPM0 SDK 2.00.01.00

    请在您获得 L1228时检查此内容。 谢谢。

    此致、

    泰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:  

    好的、我将在获取 L1228时进行测试。