This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM2634 RAM/闪存/外设 ECC/奇偶校验示例?

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1367534/am2634-am2634-ram-flash-peripheral-ecc-parity-examples

器件型号:AM2634

工具与软件:

您好!

我希望在所有 RAM、闪存和 CPU 子系统的所有可用 ECC/奇偶校验/锁步/系统监控器检查上启用并强制生成故障。 是否有一个或几个示例可以演示这些功能? 我在 C:\ti\mcu_plus_SDK_am263x_08_06_00_34\examples\SDL 中找到一些 ECC、奇偶校验和 Pbist 示例、尝试在 TRM、数据表和寄存器附录中找到这些示例(TRM 中"ECC"的超过1000个实例)。 我将继续通读 TRM 章节、但如果让我看看一些示例或特定的文档章节、来尝试整合这些信息、将会非常有帮助。

谢谢。

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我首先建议 TRM 中的第13.6节:

    13.6.2 ECC 聚合器