This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:CCS 无法显示存储器分配

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1367434/mspm0l1306-ccs-theia-cannot-show-memory-allocation

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件: CCStudio

工具与软件:

我已经在 CCS Theia 中构建了 MSPM0L1306工程并在 Launchpad 板上成功运行该工程。 不过、Memory Allocation 视图仍然指出工程必须首先成功构建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    您可以尝试关闭 Memory Allocation 窗口、然后重新构建项目、再打开 Memory Allocation 窗口、检查其是否能显示。 因为有时、如果你先打开内存分配、然后编译项目、看起来你还没有编译项目。

    此致、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了各种组合来关闭"Memory Allocation"视图、重新编译工程以及重新加载窗口。 但都不起作用。

    如果这有什么不同、我将使用 GCC 作为编译器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    您是否可以尝试使用 TI Clang 编译器和 GCC 编译器在 CCS Theia 上编译另一个示例代码、以及您是否可以尝试使用 CCS 上的 GCC 编译器构建示例代码、因为我可以在 CCS 上成功看到内存分配。 如果这是 CCS Theria 的错误、我会将其报告给负责 IDE 的另一个团队。 顺便说一下、你使用的 CCS Theia 版本、我明天也可以做测试。

    此致、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来仅适用于 TI Clang 编译器示例。 我尝试了 gpio_toggle_output_cpp_LP_MSPM0L1306_nortos_gcc和 gpio_toggle_output_cpp_LP_MSPM0L1306_nortos_ticlang示例。

    我正在使用 CCS Theia 1.4.0.12、通过 CCS v12安装 GCC 9.2.1。

    扩展:

    • @CCS/CCStudio 1.4.0
    • @CCS/CCSTUDIG 1.4.0
    • @CCS/CCSTUDIO-入门1.4.0
    • @CCS/CCSTUDIO-简体中文1.4.0
    • @CCS/CCSTUDIO-插件1.4.0
    • @CCS/CCSTUDIO-项目1.4.0
    • @CCS/CCSTUDIO-TRACE-CONFIG 1.4.0
    • @CCS/CCStudio-trace-viewer 1.4.0
    • @CCS/CCSTUDIO-更新程序1.4.0
    • @theia/批量编辑1.46.0
    • @theia/调用层次1.46.0
    • @theia/控制台1.46.0
    • @天线/磁芯1.46.0
    • @theia/调试1.46.0
    • @/编辑器1.46.0
    • @theia/编辑-预览1.46.0
    • @定理/电子1.46.0
    • @Ω theia/外部端子1.46.0
    • @theia/file-search 1.46.0
    • @theia/文件系统1.46.0
    • @theia/git 1.46.0
    • @幅图/键图1.46.0
    • @Ω 明显膜/标记物1.46.0
    • @theia/消息1.46.0
    • @定理/指标1.46.0
    • @thia/mini-browser 1.46.0
    • @理论家/摩纳哥1.46.0
    • @方向/导航器1.46.0
    • @theia/笔记本1.46.0
    • @定理/轮廓-视图1.46.0
    • @theia/输出1.46.0
    • @theia/插件开发1.46.0
    • @theia/插件扩展1.46.0
    • @thia/plugin-ext-headless 1.46.0
    • @thia/plugin-ext-vscode 1.46.0
    • @theia/preferences 1.46.0
    • @theia/预览1.46.0
    • @theia/工艺1.46.0
    • @theia/属性视图1.46.0
    • @theia/远程1.46.0
    • @theia/SCM 1.46.0
    • @theia/scm-extra 1.46.0
    • @工作区内搜索1.46.0
    • @定位仪/辅助窗1.46.0
    • @理论/任务1.46.0
    • @Ω theia/端子1.46.0
    • @theia/测试1.46.0
    • @天线/时间轴1.46.0
    • @theia/工具栏1.46.0
    • @theia/类型体系1.46.0
    • @theia/用户存储1.46.0
    • @Ω theia/可变旋转变压器1.46.0
    • @theia/VSX-registry 1.46.0
    • @theia/workspace 1.46.0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    我明天会再做测试。 如果这是常见错误、我会向另一个团队报告、并将此帖子分配给我们的 SDTO 团队。

    此致、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    我的另一位 TI 同事已通过 Jira 报告 CCS 原理中存在此错误。 该错误将在将来得到解决。 如果要查看存储器使用情况、可以选择查看.map 文件。  

    此致、

    K·扬茨