This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:CMSIS DSP 库编译警告

Guru**** 2919130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1367447/rm48l952-cmsis-dsp-library-compile-warning

器件型号:RM48L952

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用 CCS ti-CGT-ARM_20.2.7.LTS 构建 CMSIS DSP 库。

我遇到了几个需要您支持的问题:

目前、我已经应用了在 type_defs.h 中注释 ligne 的相同解决方案。  

只是要肯定的是,这仍然是唯一的解决办法吗?

  • 在编译库期间、警告"#2104-D:attribute "__packed__" not apply here "已在文件 arm_math.h (例如,ligne 4632)中的字符串上出现过几次。
    现在,我已经抑制了警告,但有没有更干净的办法消除警告?

感谢您的支持。

于翰林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hanlin Yu:

    [quote userid="570133" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1367447/rm48l952-cmsis-dsp-library-compile-warning 只是为了确定,这仍然是唯一的解决方案吗?

    我认为这是唯一的解决方案。 除了这个、我没有找到任何其他解决方案。

    [quote userid="570133" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1367447/rm48l952-cmsis-dsp-library-compile-warning 暂时,我已经抑制了警告,但有没有更干净的方法来消除警告?

    对于该问题、我也找到了相同的解决方案: 警告抑制 。 请查看以下主题:

    (7)编译器预定义符号__TI_GNU/attribute_support__- Code Composer Studio 论坛- Code Composer Studio ︎- TI E2E 支持论坛

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我在想同样的事情。 感谢您的确认。

    我认为这是唯一的解决方案。 我也没有找到任何其他解决方案,除了这个。

    是的,我看到了这个主题,但区别是我没有使用--strict_ansi 选项(我使用-c99 )。 此外、它还讨论了 Flash F021库(我也会用到它、但目前尚未对其进行编译...)。  

    因为这个线程似乎在一个与我不同的环境中说话,我确信这个线程并不真正适用于我的问题。

    对于此问题,我也找到相同的解决方案 警告抑制 。 请查看以下主题[/报价]

    如果您确认这是唯一的解决方案、则我将应用该解决方案。 但是、如另一线程中所述、这不是"安全"的解决方案。

    再次感谢您。

    于翰林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您确认这是唯一的解决方案,则我将应用该解决方案。 但是,正如在另一个线程中所说的,这不是一个"安全"的解决方案。[/报价]

    但我们没有任何其他解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的确认。