This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1233E6PM:HID 描述符结果为 ERROR_INVALID_PARAMETER

Guru**** 1996415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1361974/tm4c1233e6pm-hid-descriptor-results-in-error_invalid_parameter

器件型号:TM4C1233E6PM

我最近在使用 USBTreeView 时遇到一个错误,显示" 错误读取描述符: ERROR_INVALID_PARAMETER (由于 Win32 USB API 的模糊限制)" HID 描述符中。 此应用目前正在使用 driverlib 2.2.0.295。 尽管我付出了努力、但我仍然无法找到解决此问题的方法。

您能否提供有关导致此问题的原因的见解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否尝试过 TivaWare SDK 中的常用 HID 示例之一? 是否会得到相同的误差? 您是否自己创建了自定义描述符?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白、这是由 USBTreeView 工具造成的限制。 该信息在关于 HID 描述符的 UsbTreeView.txt 文件中提及。  

    e2e.ti.com/.../UsbTreeView.txt