This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:需要计时器中断示例代码

Guru**** 2931460 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1365963/tms570ls1224-need-example-code-for-timer-interrupt

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具与软件:

大家好!

我正在使用 TMS570LS1224微控制器 、为此我尝试编写计时器中断代码、但它不起作用。 CANy 任何一个 请提供示例代码(定时器中断).

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhir Mishra:

    您可以在 HALCoGen 中找到计时器示例。

    首先转到 HALCoGen 中的"帮助主题"部分:

    现在、在"示例"部分中、您可以找到 example_rtiBlinky 示例:

    在此示例中、他们给出了分步过程来说明如何启用计时器中断1秒。 它们每隔1秒闪烁 LED。

    请按照这些步骤操作。

    此外、您还可以参考以下常见问题解答:

    (15)[常见问题解答] TMS570LC4357:适用于 Hercules 控制器的示例和演示(例如 TMS570x、RM57x 和 RM46x 等)-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    在上面的常见问题解答中、我提到了如何访问 Hercule 器件的不同示例、并且还给出了许多测试示例。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish:

    谢谢你的答复 ,我会首先尝试实施,如果有任何问题,我会让你知道。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jagadish ,

    我尝试了很多次、但计时器中断无法正常工作。 您能否提供一个示例项目,在该项目中 ,hello world 每1秒在计时器 ISR 中打印一次。

    我的控制器是 TMS570LS1224CPGE

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhir:

    我没有这个板、  

    我们会做一件事、您可以通过 WebEx 还是团队建立会议吗?

    以便您可以共享您的屏幕并解释问题、我将提供我的建议来纠正该问题。

    我将从上午10点到晚上8点 IST (印度标准时间)。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    谢谢 你的答复,我明天将与你举行一次会议。 我将通过私人消息与您分享会议的链接。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢回复 我明天将与您举行会议。 我将通过私人消息与您共享会议的链接。

    如果可能、您现在可以自己创建。 这只能是一个小问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jagadish ,

    我已在私人消息中向您发送会议链接。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhir:

    我们有一个电话。  

    可能无法正确生成代码、从 HALCoGen 中重新生成代码后、问题就得到了解决。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    非常感谢您的帮助我的问题已解决.

    谢谢