This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:使用命令行创建 Uniflash 映像

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1368073/uniflash-uniflash-image-creation-using-command-line

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: CC3220SF

工具与软件:

您好!

我一直在尝试 为我的构建服务器自动创建映像。 但我滞留在该错误处

"错误! 签名文件名为空"

以下是我使用的命令。  请 查看此内容

 

  1. 创建一个新项目

C:\ti\uniflash_7.1.0\dslite.bat --mode cc32xx project new --name Test_Project --设备 CC3220SF --模式开发  

  1. 设置由 CCS 创建的 MCU 二进制文件

C:\ti\uniflash_7.1.0\dslite.bat --mode cc32xx 项目 add_file --name Test_Project --mcu --file  C:Vmedd_Test \ProgramData\Jenkins\.Jenkins\workspace\repo1\MCU+Image\wifi_mcu_webdav.bin --overwrite  

  1. 设置服务包
    C:\ti\uniflash_7.1.0\dslite.bat --mode cc32xx  project set_sp --name Test_Project --file  C:\ti.com/simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05\tools\cc32xx_tools\servicepack-cc3x20\sp_3.22.0.1_2.7.0.0_2.2.0.7.bin
  2. 创建映像

C:\ti\uniflash_7.1.0\dslite.bat --mode cc32xx project create_image --name Test_Project   

 

我的器件是 CC3220SF、我使用的是 uniflash 7.1.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 mcu 命令中没有看到--cert 和--priv。 您能否添加它们?

    此外、还需要添加用于验证 MCU 映像的证书存储(SET_certstore 命令)。

    此致、

    什洛米