This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:如何使用 SEGGER J LINK 远程服务器在 CCS 目标配置文件中创建远程调试器?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1367303/tm4c129encpdt-how-to-create-remote-debugger-using-segger-j-link-remote-server-in-ccs-target-config-file

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件:SEGGER

工具与软件:

大家好!

我正在使用 TM4C129ENCPDT MCU with SEGGER J link Debugger,设置如下所示,我已将 MCU with SEGGER J link Debugger 连接到远程 PC,我想在 CCS IDE 中访问该调试器我需要远程调试它并查看控制台日志。 请为我提供指向相应文章的链接、以便我进行设置。

提前感谢。

M·基兰特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chiranth:

    只需在线进行搜索、Segger J-Link 就可能支持您所需的内容: https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/tools/j-link-remote-server/

    由于 CCS 中的 J-Link 支持来自 Segger、因此我建议直接联系 Segger 以阐明 CCS 环境中可支持的内容、或者是否需要对您的用例进行额外增强。

    https://www.segger.com/about-us/contact-us/

    谢谢!

    瑞奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricky:

    我查看了你分享的链接,我尝试设置相应的,我遇到下面的错误从 CCS ,

    此致

    线性调频脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chiranth、

    所需的参数似乎没有在 CCS 环境中完全公开。

    建议您直接与 Seggar 联系以获得有关该功能的更多信息。 如果 在 CCS 中无法访问该功能、请让他们添加所需的文件以 在 CCS 中支持该功能。

    谢谢!

    瑞奇