This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:IO-link arm cortex M4 SDK

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1368136/am2431-io-link-arm-cortex-m4-sdk

器件型号:AM2431

工具与软件:

您好!
我想知道列表中是否有任何具有 IO-Link 堆栈的 cortex M4 MCU。 我进行了检查、只能看到 ARM cortexA 和 cortexR。
如果没有、您是否打算尽快发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ahmed  
    目前、2024年、我们没有任何基于 M4的 IO 链路产品、也没有计划在当前可能具有 M4 的器件中使用 AM2x 系列是您理想的选择。