This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:如何将 UART 配置为 DMA 回调模式

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263, TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1364485/am2634-q1-how-can-i-configure-uart-as-a-dma-callback-mode

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD263TMDSHSECDOCK

我正在使用此 TMDSCNCD263板、这是 IO 扩展器 TMDSHSECDOCK。

我希望将 UART 配置为 DMA 回调模式在这方面、任何人都可以帮助我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swati、

    "对不起,我昨天不在办公室了。" 您可以转到 syscfg UART 部分、选择传输模式作为 DMA 模式、并选择读取和写入模式作为回调模式。 您必须正确配置回调函数。

    请参阅以下示例: examples/drivers/uart/

    UART 回显 DMA:  

    2. UART 回调:

    参阅这些内容将帮助您了解需要如何配置 DMA 和回调模式。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢
    此操作可解决我的问题

    现在我还有一个问题、是 UART 支持 FIFO、如果支持、那么深度可用性是什么、我如何利用 FIFO 深度来接收数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swati、

    此问题解决了
    [/报价]

    很高兴知道这个、

    我请求您为新问题创建一个新的 E2E 主题。 通常、我们希望保持 E2E 线程原子化、以便更轻松地跟踪和快速响应

    此致、

    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shaunak 的支持