This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:GPIO 集电极开路设置

Guru**** 2754025 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1368980/mspm0c1104-gpio-open-collector-setting

器件型号:MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

大家好、

快速确认。

MSPM0C1104 GPIO 是否可以设置为集电极开路?

如果是、您能分享如何做到这一点吗?

谢谢。

肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kenley,ć

     MSPM0C1104中有两个5V 容限开漏 IO 引脚。 由于在 MSPM0 IO 电路中使用 MOS、而不是 BJT、因此这两个引脚为漏极开路而不是开路连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 MSPM0C1104的 IOMUX 简介、开漏引脚的特性是通过重点部分介绍的。

    和特定的开漏 IO 引脚编号可以在数据表中找到。 M0C1104的测量值是 PA0和 PA1。 如果客户想要使用漏极开路或连接器开路功能、您可以建议他使用这两个引脚。

    此致、

    彭飞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    感谢您的答复。

    我懂了。

    您能否分享客户应如何在 SysConfig 上配置?

    是否更改 GPIO 作为"上拉电阻器"的"数字 IOMUX 功能"中的"内部电阻器"设置?  

    谢谢。

    肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    如该图所示、开漏引脚没有上拉电阻器。 客户使用 OD 引脚更改逻辑1的 IO 引脚电压。 因此 OD 引脚不能上拉至3.3V。 您可以建议客户将"内部电阻器"配置为"无电阻器"、并告诉他将外部上拉电阻器焊接到外部电压源(5V 耐压)。   

    此致、

    彭飞