This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263X-AM263X:MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1367351/mcu-plus-sdk-am263x-am263x

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

在 SysConfig 中配置 WDT 时、如何增加 WDT 过期时间、以毫秒(ms)为单位。 说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anandakrishnan:

    在 SysConfig 中使用"WDT 过期时间、单位为毫秒"时是否遇到问题? 如果是、您可以详细说明您正在使用哪些设置以及您正在尝试设置的到期时间? 还在使用窗口模式、如果是、窗口的百分比是多少?

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用50%的窗口大小,目前我正在使用过期时间5300ms, WDT 时钟源= XTALC 25MHz, WDT 输入时钟频率(Hz)= 6250000。 在此设置下、窗口式看门狗正常工作。 我需要知道如何增加过期时间并调整所有其他设置以增加过期时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Anandakrishnan:

    由于 XTAL 时钟不能分频得更低、并且无法基于该频率对过期时间窗口进行更高的配置、因此延长过期时间似乎不可能比您之前所述的更长。

    可能有一种基于软件的方法来延长到期时间、但我需要我们的一位软件专家对此进行评论、请在他们审查您的要求后得到他们的回复。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anandakrishnan R:

    让我来解释一下计算背后的数学原理:

    您可以在以下文档中找到逻辑: TRM 第13.5.1.4.2节

    由此您可以得出以下结论:

    8192 <过期时间*时钟频率< 33554432

    现在、有2种方法:

    1.在09.02 MCU_PLUS_SDK 中、对于 WDT、 添加了10MHz RCCLK 时钟、可用于将过期时间增加到5300ms 以上。

    2.如果不想改变时钟源,可以通过降低 WDT 输入时钟频率来增加到期时间(根据上面的公式)。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    我不知道 RCCLK 现在得到了支持、这极大地改变了局面。

    我摆弄了设置并使用最大分频器(16)处的 RCCLK 来向 WDT 提供625kHz 时钟输入、现在我可以获得高达 53687毫秒的运行时超时。

    此致、

    拉尔夫·雅各比