This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432E401Y:通过 MSP-EXP432E401Y CE 认证

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1368660/msp-exp432e401y-ce-certification-for-msp-exp432e401y

器件型号:MSP-EXP432E401Y

工具与软件:

团队、您好!
我们在其中一个设计中使用控制器 MSP432。
我们完全复制了 LaunchPad MSP-EXP432E401Y 的原理图。
在该 LaunchPad 的原理图中、RJ45连接器和 USB 连接器的屏蔽层由一个电阻和一个电容组合连接到主 GND。
我们的产品有一个外壳、因此这些屏蔽 GND 通常连接到外壳的机箱 GND、而该机箱 GND 将连接到 EARTH GND。
但是、由于机箱 GND 在两个位置(RJ45和 USB 上)连接至主 GND、它可能会创建一个接地环路、如博客 链接中所述
请更正我的错误。
您是否有任何建议将屏蔽式 GND 与机箱 GND 相连

正在查找您的回复