This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:关于 MCAN 与 SAE J1939的集成

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1369510/lp-mspm0g3507-regarding-mcan-integration-with-sae-j1939

器件型号:LP-MSPM0G3507

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们有以下 LP-MSPM0G3507板,我们正在进行 MCAN 的工作,因为我们已经完成了 TX 和 RX 的相同操作 ,现在我们正在尝试将 MCAN 与 SAE J1939集成,因为我们是新的 MSPM0 ,你能帮助我们将相同的与 MCAN 集成吗?

和下面的详细信息我发现在下面的文档,如果你有任何 SDK 相关的相同,那么请在下面附加。

此致、