This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:在一个 AM2634评估板上实现两个客户端

Guru**** 2766275 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1369521/am2634-implementation-of-two-client-on-one-am2634-eval-board

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

尊敬的团队:

我想在 AM2634评估板上使用两个以太网客户端、并想将这两个客户端与两台不同的服务器相连、

为了实现这一目标 、使用 SysConfig 创建了两个 LWIP 实例并为 AM2634分配两个静态 IP、

到目前为止、两个客户端 IP 都可以从计算机 ping 通、但当 某些数据需要发送到这两个服务器时、只有一个服务器在接收数据、另一个服务器没有、

现在、请告诉我如何在固件中处理、

SDK 版本- MCU_PLUS_SDK_am263x_09_02_00_56

示例- enet_cpsw_tcpclient    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    我在上次回复此主题时分享了该方法(适用于多客户端单服务器和多客户端多服务器环境):  

    e2e.ti.com/.../5229115

    1.还有,想看看你的算法发生在哪里(你可以分享类似我在另一篇文章中回复的方式):

    但是当 需要将一些数据发送到这两个服务器时,只有一台服务器在接收数据,另一台服务器没有,

    2.还想知道两个服务器是否使用不同的端口(我可以看到不同的 IP 地址是正确的)

    此致。

    Shaunak