This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:I'm 正在尝试在 TMS570LS3137开发套件上测试 SPI4。

Guru**** 2926870 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1355986/tms570ls3137-i-m-trying-to-test-spi4-on-tms570ls3137-devkit

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

尊敬的所有人。

我正在尝试在 TMS570LS3137开发套件上测试 SPI4。

但是、SPI4未包含在开发套件手册中。
甚至没有在板上进行标记。

因此、我在 Halcogen 中查看了"Mux"选项卡并找到了 SPI4端口。 您能否检查其是否正确?

(K18) SPI4_CLK
(U1) SPI4_CS0
(v6) SPI4_SOMI
(W5) SPI4_SIMO

此致、

IBLEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IBLEE:

    Unknown 说:
    (K18) SPI4_CLK
    (U1) SPI4_CS0
    (v6) SPI4_SOMI
    (W5) SPI4_SIMO

    是的、这些引脚正确。

    我将会解释如何在开发套件上测试 SPI4。

    如果您验证原理图、引脚的名称如下:

    NHET100 - SPI4CLK
    NHET102 - SPI4SIMO
    NHET103_W2FCPUENON - SPI4NCS[0]
    NHET105 - SPI4SOMI

    注意:SPI4CLK 的名称有误、它被命名为 SPI2CLK 而不是 SPI4CLK。

    如果您验证上述引脚、它们会端接至 J11连接器。

    NHET100 - J11 (38)
    NHET102 - J11 (40)
    NHET103_W2FCPUENON - J11 (39)
    NHET105 - J11 (41)

    因此、您可以使用上面提到的 J11连接器引脚来测试 SPI4。

    在这里、您必须确保最后一件事是 NHET103_W2FCPUENON 这个引脚具有多种功能、并且通过多路信号分离器进行端接。

    如您所见、NHET103_W2FCPUENON 用作 OHCI_SPEED1和 W2FC_PUENON_OHCI_SPEED1 (NHET103)。

    在本例中、我们需要 NHET103来测试 SPI、因此在本例中、该 USB_host1_ON 选择行应处于关闭状态。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    我在 Halcogen 的 PINMUX 选项卡中选择了与 SPI4相对应的引脚、如下所示。

    (K18)选择 SPI4_CLK
    (U1)选择 SPI4_NCS0
    (v6)选择 SPI4_SOMI
    (W5)选择 SPI4_SIMO

    然后我从 J11连接器上与 SPI4对应的引脚拉导线。
    HET100、HET103、HET105、HET102

    我能像这样连接吗?

    如果我还有其他需要做的事情、您能告诉我吗?

    此致、

    IBLEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IBLEE:

    是的、回答 正确。

    (K18)选择 SPI4_CLK    -  HET100
    (U1)选择 SPI4_NCS0   -  HET103
    (v6)选择 SPI4_SOMI    -  HET105
    (W5)选择 SPI4_SIMO   -  HET102

    并确保关闭 USB_host1_on DIP 开关。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    "确保关闭 USB_host1_on DIP 开关。"

    在哪里关闭 USB_host1_on dip 开关?

    此致、

    IBLEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    USB_host1_ON DIP 开关是否在谈论开发套件上的 S2?

    然后 S2默认关闭。

    此致、

    IBLEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IBLEE:

    S2 DIP 开关中的第二个开关(USBH1导通)。 确保关闭此程序。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    非常感谢您的友好解释。

    我使用上述设置测试了 SPI4。

    我将开发套件1设置为 SPI4主器件、将开发套件2设置为 SPI4从器件、并连接 SPI4线。

    该测试结果表明、从器件顺利接收到了从主器件发送的数据、但从器件发送的数据仅被主器件接收为0x00。

    即使您使用示波器拍摄 MOSI 引脚的照片、也无法看到从器件发送的数据...

    我应该如何调试它?
    可以帮帮我吗?

    此致、

    IBLEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IBLEE:

    即使您用示波器拍摄 MOSI 引脚的照片,也无法看到从设备发送的数据...

    不是 SOMI 吗? 您说从器件在主器件右侧发送的数据无法正确接收?

    您能否发送您的主从项目进行验证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    噢! 我说这是错的。 我用示波器选择的引脚是 MISO (HET105)引脚。

    我无法向您发送主/从项目源。
    我开发的工程是 SafeRTOS 的已移植源、我开发的工程是创建任务并将 GIO 引脚注册为 IRQ 以在发生 IRQ 时启用 SPI 读取/写入的源。 我的老板说、出于安全原因、这无法共享。

    如果您无法共享来源、您将无法再提供帮助、对吧?

    此致、
    IBLEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IBLEE:

    您能否请在下面的 SPI 从器件示例中进行一次验证、并根据一次验证 HALCoGen 配置。

    (+)[常见问题解答] TMS570LC4357:适用于 Hercules 控制器的示例和演示(例如 TMS570x、RM57x 和 RM46x 等)-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    有一种强烈的冲击。
    所有 SPI4从器件引脚 I set 均设置为下拉。
    但是、您提供的示例源均设置为上拉。

    即使我将所有内容设置为上拉并根据您提供的示例源进行测试、结果也是相同的。

    我现在该怎么办?

    此致、
    IBLEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    我做了更多的测试。

    目前、在从主设备向从设备发送数据时、系统正常接收数据、因此在从主设备向从设备发送数据时、我使用示波器拍摄了波形的照片。

    但我看到了一些奇怪的东西。 能否检查一下是否正确?

    CLK、CS0和 SIMO 显示正常波形、但 SOMI (HET105)波形移动与 CS0完全一样。

    随附照片的黄色为 SOMI (HET105),蓝色为 CS0 (HET103)。

    像这样进行移动是正确的吗?

    此致、

    IBLEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    当我进一步测试时,我发现从主器件收到的数据不是0x00,而是被分开接收。

    当波特率设置为3M 时、从器件正常接收该波特率、但主器件接收该波特率时会发生一些损坏。

    如果我把波特率设置为2M 并运行同样的测试、从器件仍正常接收、并且主器件接收良好、但是在一段特定的时间后、数据被接收到损坏。

    我应该如何调试它?

    此致、

    IBLEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IBLEE:

    (+) RM46L852:基于 ARM 的微控制器-内部论坛-基于 Arm 的微控制器-内部论坛-基于 Arm 的微控制器-内部- TI E2E 支持论坛

    最近、在上面的线程中、我刚刚创建了 SPI-Master 和 Slave 代码、并进行了测试、没有任何问题。 如果可能、您能否也参考一下。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    上面的链接页面显示 Not Found。
    请再说一遍。

    此致、

    IBLEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IBLEE:

    我已将主题转换为 PDF:

    e2e.ti.com/.../Thread.pdf

    以下 是我在上面的主题中附加的项目:

    e2e.ti.com/.../6675.SPI_5F00_MASTER_5F00_TEST_5F00_LC4357.zip

    e2e.ti.com/.../SPI_5F00_Slave_5F00_TEST_5F00_RM46.zip

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    您在 Halcogen 和我共享的源之间的区别在于启用了时钟极性、并且 SPI 从器件中使用的引脚是上拉的。
    在源代码中、除了 CS_HOLD 值为 FLASE 之外、我找不到任何区别。

    目前、即使波特率提高到3M、与 SPI3和5的通信也没有问题、但如果 SPI4的波特率提高到3M、接收到的值会在中间随机破碎。 (使用1M 时、3天内没有问题)

    HET 驱动器也已启用、因此我正在进行调试、想象 HET 驱动器和 SPI4的 SOMI 引脚之间是否存在干扰。

    分享我的当前情况。

    此致、

    IBLEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IBLEE:

    您在 Halcogen 共享的源与我共享的源之间的区别在于时钟极性已启用,而 SPI 从器件中使用的引脚为上拉。
    在源代码中、除了 CS_HOLD 值为 FLASE 之外、我找不到任何区别。

    我启用了时钟极性、因为相应的客户说、启用时钟极性时会出现问题。 我在主机和从机两端启用了时钟极性、并对其进行了测试。 但在您的情况下、可能不需要。

    目前,即使波特率提高到3M,与 SPI3和5的通信也没有问题,但如果 SPI4的波特率提高到3M,接收到的值会在中间随机中断。 (使用1M 时,3天内没有问题)

    我的建议是、您为什么不使用 SPI4创建一个新的最简单的工程、并确保不使用任何其他外设、这样可让您了解 SPI4是如何工作的。 SPI 应该能够以25MHz 的频率工作、而不会出现任何问题。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    我会做你要求的任何事情。
    但我认为这会需要一些时间。 我现在正忙于执行任务。

    如果我有任何问题、我会再次提问。
    谢谢你。

    此致、
    IBLEE