This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:自动化

Guru**** 2928340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1362531/lp-mspm0c1104-automation

器件型号:LP-MSPM0C1104

Hello  Expert:

MSPM0C1103QDYYRQ1微控制器的引脚4同时具有复位和 I2C 功能、毫无疑问、必须进行复位。

如果 我仍要使用 I2C 功能、引脚4是否可以同时使用复位和 I2C 功能?

调试期间、RESET 引脚仅具有外部复位输入。

在正常运行期间、仅当上电时、才需要将引脚4用作 RESET 引脚。 当前应用没有到微控制器的 RST 信号输入。

复位后、引脚4用作 I2C。 这样可以吗?

另外、复位功能手册建议47k、I2C 的上拉电阻为 2.2K。 是否不可能同时共享引脚4?

 I2C 速度400kHz

是否可以将 NRST 的上拉电阻更改为2.2K 并且移除电容器?Ω

如果是 LIN SBC、LIN SBC 会向微控制器输出复位信号
RESET 和 I2C 是否不能共享、并且在正常系统运行期间、引脚也需要配置复位功能?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haibo:

    根据 TRM、无法将 NRST 引脚同时用于 RESET 和 I2C。  选择一个或另一个。  NRST 功能在系统引导期间(在应用程序运行之前)设置、不能从应用程序内部进行更改。

    因此、在 POR 期间、需要外部上拉电阻以便 MCU 开始运行。 尽管数据表显示您在此引脚上需要一个47k 的电阻器和电容器、但当 NRST 引脚的功能用于复位时确实如此。  在本例中、您将具有一个2.2K 的上拉电阻器、因此满足上拉电阻器要求。  此外、您也不希望在此引脚上放置任何电容器、因为这会在 SCL 线路上增加过多电容。

    POR 之后、系统引导代码将禁用 NRST 引脚、以允许应用程序分配 I2C 功能。  

    因此总的来说、不能将 NRST 引脚同时用于复位和 I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Dennis

    感谢您的答复。