This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:ISO13849-1 3类架构

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1360783/am2434-iso13849-1-cat-3-architecture

器件型号:AM2434

您好!

我收到了客户的以下问题。
他们认为、为了满足 ISO13849-1第3类的要求、CPU 之间需要交叉监控。
在下图中、  
M:监控
C:交叉监控


AM243x 是否有此功能?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 AM64x 的工业应用、有两本白皮书也适用于 AM243x。

    它们是:  

    SPRACP2安全转矩关闭–使用的功能安全概念
    AM64x

    SPRAD08安全转矩关闭–使用的功能安全概念
    具有 HIPERFACE DSL 的 AM64x

    其中介绍了该概念并介绍了第二个外部安全通道。

    它们应该在我的安全软件中提供-您需要请求该软件的访问权限

    confluence.itg.ti.com/.../Sitara MPU Mysecuresw OPN List

    已确认-可在:AM64X_LIMITED_DOCS_SAFETY 中获取