请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0L1306 工具与软件:
您好!
我在不使用调试器的情况下运行代码遇到了问题。 与调试器通信即可全部正常工作。 代码
在不使用调试器的情况下在 VQFN-32封装上运行。 但采用 SOT-16封装时、
无需在 SWD 上手动启动即可运行。 RESET HW 与 Launchpad 上的相同(47k 欧姆
上拉和10nF 电容器)。 我不知道问题在哪里。 是否正在运行引导加载程序?
有人能帮助我吗?
Thx, Marcel