This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:仅在使用调试器时运行固件代码

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1370396/mspm0l1306-the-fw-code-run-only-with-debugger

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

您好!

我在不使用调试器的情况下运行代码遇到了问题。 与调试器通信即可全部正常工作。 代码

在不使用调试器的情况下在 VQFN-32封装上运行。 但采用 SOT-16封装时、

无需在 SWD 上手动启动即可运行。 RESET HW 与 Launchpad 上的相同(47k 欧姆

上拉和10nF 电容器)。 我不知道问题在哪里。 是否正在运行引导加载程序?

有人能帮助我吗?

Thx, Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    那么、您的意思是可以在 LaunchPad 上成功运行、但由于在您的自板上更改为 SOT-16、它无法正常运行、是吗?

    您能展示一下硬件原理图吗? 请检查您的 PA18是否已被上拉。

    此致、

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    您是对的! PA18具有上拉电阻器(I2C SDA 线)。

    此致、

    马塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    我为 SDA 制作了不同的硬件解决方案、现在 PA18不是很高、MCU 可以像我喜欢的那样工作! 非常感谢您的建议,这是非常有用的帮助!