This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:以太网引脚 EN0RXIN、EN0RXIP、EN0TXON、EN0TXOP 上的最大电压

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1367474/msp432e401y-maximum-voltage-on-ethernet-pins-en0rxin-en0rxip-en0txon-en0txop

器件型号:MSP432E401Y

工具与软件:

数据表仅指定了这些引脚之间和-0.3..4 GPIO 之间的 ESD。

这些4V 无法应用、因为对于10baseT、在3.3V 条件下、变压器中心抽头周围的电压为+-2.5V、或者不是?

即使是100BaseT 电压、超过最大额定值、也将是3.3+1 = 4.3、而在 simplelink launchpad 上测量时、也是如此。

我提出这个问题是因为我要使用集成磁性元件连接器、但在 simplelink launchpad 中使用了一些瞬态抑制器在变压器外部、通过集成磁性元件连接器无法访问这些抑制器。

我想添加一个瞬态抑制器以提高强度、但必须直接在以太网引脚 EN0RXIN、EN0RXIP、EN0TXON、EN0TXOP 上添加。 将二极管钳位至3.3+3V 和0V?