This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:AM2434 R5F 与 AM263P4-Q1 R5F 内核频率的差异

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434, AM263P4-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1369336/am263p4-q1-difference-between-am2434-r5f-and-am263p4-q1-r5f-core-frequencies

器件型号:AM263P4-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2434

工具与软件:

当我查看 AM2434和 AM263P4-Q1 MCU 时、我发现它们的大部分特性都是相似的、但 R5F 内核的频率有两倍的差异。

  1. 造成这种频率差异的主要原因是什么?
  2. AM2434 R5F 内核能否单独提供800MHz?
  3. AM263P4-Q1 R5F 内核的频率为何不是800MHz、有哪些优点和缺点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、 AM2434 R5F 内核可以使用800MHz 频率。 然而、在实践中、由于环境因素、功耗和热限制、这可能是不可行的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然这两款器件非常相似、但它们在不同的工艺节点上。 如前所述、AM243x 上的每个 R5F 内核都在800MHz 下运行、而 AM263Px 器件在400MHz 下运行。  

    这正是您所想的。 使 AM243x 上的速度翻倍。

    AM263Px 确实有一些重要的新功能、例如 OptiFlash、OSPI 等。  

    两个器件系列中的许多类似概念以及一些关键差异。 这一切都取决于您的应用 哪种器件最适合。