This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:有关 MSPM0G1507 MCU 闩锁规格的问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1368525/mspm0g1507-questions-about-the-latch-up-spec-for-mspm0g1507-mcu

器件型号:MSPM0G1507

工具与软件:

大家好、

客户要求 MSPM0G1507 MCU 引脚的闩锁电流规格、您能提供吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否查看过数据表和应用手册?

    https://www.ti.com/product/MSPM0G1507

    www.ti.com/.../mspm0g1507.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已查看数据表、但找不到此类规格、请帮助提供。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacky:

    我在数据表中也没有看到这一点。 让我来查看一些内部资源、我将在接下来的几天内为您发布有关我所发现的内容的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacky:

    我们不报告闩锁电流、因为我们的器件绝不会发生这种情况。 您是否可能在寻找我们的 ESD 二极管注入电流? 器件用户指南的第7.1节"绝对最大额定值"中报告了这一点。 我们在-2mA 下指定此值。

    根据内部讨论、我还想指出的是、您可以从器件产品页面的质量和订购部分查看和下载资质认证信息。 如果您滚动到订购部分的右侧、则可以选择查看或下载质量信息。

    如果您对此还有其他问题、敬请告知。