This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:如何使用 FIFO 在 UART 上发送和接收数据

Guru**** 2929440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263, TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1369125/am2634-q1-how-can-i-use-fifo-for-transmitting-and-receiving-data-on-uart

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD263TMDSHSECDOCK

工具与软件:

我正在使用此 TMDSCNCD263板、这是 IO 扩展器 TMDSHSECDOCK。

我的项目有一个要求、例如需要在 UART 上提供输入、然后我必须在同一 UART 上接收该输入数据、之后我需要使用 UART FIFO 传输接收到的该数据、在一些延迟之后、我必须读取 UART FIFO 并在控制台上打印。 我的数据是64字节

以下是我的代码  

#包含
#包含
#include "ti_drivers_config.h"
#include "ti_drivers_open_close.h"
#include "ti_board_open_close.h"
#包含

#define APP_UART_BUFSIZE (200U)
#define APP_UART_RECEIVE_BUFSIZE (64U)

uint8_t gUartBuffer[APP_UART_BUFSIZE];
uint8_t gUartReceiveBuffer[APP_UART_RECEIVE_BUFSIZE];
Volatile uint32_t gNumBytesRead = 0u、gNumBytesWritten = 0u;

#define APP_UART_ASSERT_ON_FAILURE (transferOK、事务)\
执行{\
if ((SystemP_SUCCESS!=(transferOK))||(UART_TRANSMIT_STATUS_SUCCESS!= TRANSACTION_STATUS))\
{\
DebugP_assert (false);/* UART TX/RX 失败!! */\
}\
} while (0)

void delay_ms (int 毫秒)
{
clock_t start_time = clock ();
while (clock ()< start_time +毫秒*(Clocks_per_SEC / 1000));

void uart_echo (void * args)
{
int32_t transferOK;
UART_Transaction 传输;

drivers_open();
Board_driversOpen();

DebugP_log ("[UART] Echo example started ...\r\n");

UART_Transaction_init (&trans);

/*发送输入字符串*/
gNumBytesWritten = 0u;
trans.buf =&gUartBuffer[0U];
strncpy (((char *) tran.buf、"这是 UART 回波测试阻塞模式\r\n 请输入64字节...\r\n、APP_UART_BUFSIZE);
tran.count = strlen ((char *) tran.buf);
transferOK = UART_WRITE (gUartHandle[CONFIG_UART_CONSOLE]、&Trans);
APP_UART_ASSERT_ON_FAILURE (transferOK、TRANS);

/*从 UART 控制台读取64个字节*/
gNumBytesRead = 0u;
TRANS.buf =&gUartReceiveBuffer[0U];
TRANS.COUNT = APP_UART_RECEIVE_BUFSIZE;
transferOK = UART_read (gUartHandle[CONFIG_UART_CONSOLE]、&trans);
APP_UART_ASSERT_ON_FAILURE (transferOK、TRANS);
gNumBytesRead = TRANS.count;

/*将接收到的数据传回*/
DebugP_log ("将%d 字节传回:%.*s\r\n"、gNumBytesRead、gNumBytesRead、gUartReceiveBuffer);
gNumBytesWritten = 0u;
TRANS.buf =&gUartReceiveBuffer[0U];
tran.count = gNumBytesRead;
transferOK = UART_WRITE (gUartHandle[CONFIG_UART_CONSOLE]、&Trans);
如果(transferOK != SystemP_Success){
DebugP_log ("UART 写错误"发生!\r\n);
}其他{
DebugP_log ("Successfully transeled %d bytes\r\n"、gNumBytesRead);

APP_UART_ASSERT_ON_FAILURE (transferOK、TRANS);


/*短时间延迟以允许数据传输完成*/
ClockP_usleep (100000);

/*为回传数据准备缓冲区*/
gNumBytesRead = 0u;
TRANS.buf =&gUartReceiveBuffer[0U];
TRANS.COUNT = APP_UART_RECEIVE_BUFSIZE;//调整为预期的最大大小

/*读取回传数据*/
transferOK = UART_read (gUartHandle[CONFIG_UART_CONSOLE]、&trans);
如果(!transferOK){
DebugP_log ("UART 读取错误"发生!\r\n);
}其他{
gNumBytesRead = TRANS.count;
DebugP_log ("回显%d 字节:%.*s\r\n"、gNumBytesRead、gNumBytesRead、gUartReceiveBuffer);

/*发送退出字符串*/
DebugP_log ("所有测试均已通过!!\r\n ");

Board_driversClose ();
drivers_close();

我可以在 UART 上轻松接收输入数据、但我不确定是否使用 FIFO 在同一 UART 上接收数据、然后重新发送。 如果它使用 FIFO、我无法使用 FIFO 读回数据

在这方面有什么帮助吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swati、

    我仔细阅读了您的代码、但我无法理解这里的确切问题是什么。 您能否简单地帮助我了解所面临的确切问题是什么?

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    实际上、我需要检查 FIFO 以便在 UART 中发送和接收数据、为此、我首先要做的是在 UART 上发送数据、然后在同一 UART 上接收数据、但有一些延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swati、  

    我尝试了运行您的代码、并成功执行了:

    1.写入"这是 UART 回波测试阻塞模式\r\n 请输入64个字节。"  使用 UART 写入的字符串

    2.读取64字节输入

    3.使用 UART 写操作将接收到的数据传回 UART、然后有100ms 的延迟

    4.然后回读回传数据、我唯一更改的是最后一次 UART 读取中的错误检查、而不是  

    if (!transferOK) {
    DebugP_log("UART read error occurred!\r\n");
    } else {
    gNumBytesRead = trans.count;
    DebugP_log("Echoed %d bytes: %.*s\r\n", gNumBytesRead, gNumBytesRead, gUartReceiveBuffer);
    }

    I 使用  

    /* Read the echoed data */
        transferOK = UART_read(gUartHandle[CONFIG_UART_CONSOLE], &trans);
        APP_UART_ASSERT_ON_FAILURE(transferOK, trans);
        gNumBytesRead = trans.count;
        DebugP_log("Echoed %d bytes: %.*s\r\n", gNumBytesRead, gNumBytesRead, gUartReceiveBuffer);

    我的控制台输出:

    代码正常运行、UART FIFO 将用于 Tx 和 Rx、但我不确定具体是什么问题? 您所执行的第二次 UART 读取也通过 UART 控制台完成、用户将在其中输入数据。 在延迟后、是否要直接读取 UART FIFO 而不是从用户输入获得64B? 因为问题中上述代码将从用户而不是 FIFO 读取 UART 控制台输入。

    请详细说明我的理解(以上4点)是否也是您正在努力实现的。

    我可以从同一个 UART (本例中为64字节)进行写入和读取。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    昨天、我做了您建议的相同操作、而且我也成功完成了此测试。

    感谢您的支持与时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swati、

    很高兴知道它起作用了!

    谢谢、此致、
    Shaunak