This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:在刷写一些示例应用后、我运行在错误消息中错误-6305

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1369092/lp-mspm0c1104-after-flashing-some-sample-apps-i-run-in-error-messages-error--6305

器件型号:LP-MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:MSPM0C1104

工具与软件:

您好!

我刷了一些示例应用并测试了调试、一切顺利。

然后弹出一条消息:

连接到目标时出错:
(错误-6305) PRSC 模块写入路由器寄存器失败。
(仿真软件包12.7.0.00130)

我换了另一个锌板,同样的错误出现。

我在另一台 Windows 11计算机上安装了 CCS 12.7.1、同样存在此问题。

我尝试了云版,我尝试了 Theia,总是这个错误消息。

什么是错误的,是否有机会使电路板恢复运行?

谢谢。

 托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas 您好、您能告诉我您正在使用的一组示例吗?  您是否在 示例中使用了 erase NONMAIN 选项?

    如果选择了擦除 NONMAIN、则所有 NONMAIN 将被擦除、如果处理不正确、则会导致器件永久锁定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    问题出现在 CCS Theia 1.4.0中,我第一次尝试。 我尝试过的样片是此电路板的 ADC 和 PWM。 我从不更改任何选项。

    但是、如何才能让 MSPM0C1104重新开始工作? 在 CCS 12.7.1中、我可以验证 XDS110部件是否正常工作。

    是否有办法使 MSP 重新上线、这可以在以后的系列生产中实现吗?

    谢谢

     托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、您是否尝试过使用我们的 DSSM 命令、该命令可通过以下链接 https://software-dl.ti.com/msp430/esd/MSPM0-SDK/latest/docs/english/tools/ccs_ide_guide/doc_guide/doc_guide-srcs/ccs_ide_guide.html#dssm-mass-erase-factory-reset-wait-for-debug-and-set-reset-mode 阅读。

    执行这些命令可能会恢复该器件。 请告诉我这是否适合您。

    您还可以确认您是否使用了硬复位或软复位?  硬复位时、 发生的 情况是使用我们的 SYSCTL 模块而不是 nRST 切换进行系统复位。  软复位将执行"纯"CPU 复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry、您好!"恢复出厂设置"确实使该器件恢复正常运行。

    谢谢

     托马斯