This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:PA9作为 GPIO 与 UART

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1371568/mspm0l1306-pa9-as-gpio-vs-uart

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

是否可以将 GPIO 引脚 PA9配置为在 MSMP0LP1306 Launchpad 上进行基本的切换操作、而不是反向通道 UART?

我们希望能够使用 PA9来切换简单的 LED。 我目前面临的问题是、在 SysConfig 菜单中配置此 GPIO 端口后、仍然难以设置或清除此引脚的状态。 这同样适用于 PA8。

我下拉了一些 MSPM01306文档 、第8页规定、xds110调试探针可以通过配置为 UART0模式的引脚 PA8和 PA9提供与主机 PC 的"反向通道"UART-over-USB 连接。 我们不使用反向通道 UART 功能、因此、由于 UART 引脚和跳线已移除、因此未定义或使用 PA8和 PA9。 但是、在 SysConfig 中、我将 PA9定义为输出 GPIO 引脚时、它无法执行预期的功能。 我可以切换 PA8和 PA9以外的任何其他端口。 如果您能建议如何将 PA9重新配置为一个简单的 GPIO、II 将不胜感激。



函数 I 用于设置引脚:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么功能无法正常工作?

    它应该工作正常。 如果您使用的是 LaunchPad、请确保设置跳线以将信号发送到 BoosterPack 侧引脚:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Calex、

    我想 Keith 正好就在这里。  这些引脚应该可以正常作为 GPIO 工作、因此可能是电路板跳线配置问题。  按照 Keith 的指示、再次检查 J15/J16、让我们知道它是否解决了您的问题。   

    谢谢。

    JD