Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0L1306 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
是否可以将 GPIO 引脚 PA9配置为在 MSMP0LP1306 Launchpad 上进行基本的切换操作、而不是反向通道 UART?
我们希望能够使用 PA9来切换简单的 LED。 我目前面临的问题是、在 SysConfig 菜单中配置此 GPIO 端口后、仍然难以设置或清除此引脚的状态。 这同样适用于 PA8。
我们希望能够使用 PA9来切换简单的 LED。 我目前面临的问题是、在 SysConfig 菜单中配置此 GPIO 端口后、仍然难以设置或清除此引脚的状态。 这同样适用于 PA8。
我下拉了一些 MSPM01306文档 、第8页规定、xds110调试探针可以通过配置为 UART0模式的引脚 PA8和 PA9提供与主机 PC 的"反向通道"UART-over-USB 连接。 我们不使用反向通道 UART 功能、因此、由于 UART 引脚和跳线已移除、因此未定义或使用 PA8和 PA9。 但是、在 SysConfig 中、我将 PA9定义为输出 GPIO 引脚时、它无法执行预期的功能。 我可以切换 PA8和 PA9以外的任何其他端口。 如果您能建议如何将 PA9重新配置为一个简单的 GPIO、II 将不胜感激。


函数 I 用于设置引脚: