This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:使用快速唤醒时的时序差异/折衷

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1371243/mspm0g1107-timing-difference-tradeoffs-for-using-fastwake

器件型号:MSPM0G1107

工具与软件:

您好!

我看到在数据表中、我们引用了快速唤醒启用情况下从停止模式唤醒的时间。  

禁用快速唤醒时的时序是多少?  

另外、使用快速唤醒是否有其他电流消耗等方面的折衷?  

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    器件数据表 的第7.8节中、为每个部分列出的唤醒时间实际上只是指标准唤醒时间。 您可以看到第一部分列出了每种低功耗模式的唤醒时间、包括使用快速引导时从 SHUTDOWN 模式唤醒与不使用快速引导时的唤醒。 该表的下一部分显示了异步快速时钟请求时序。 在此下方、您可以找到正常情况下启用快速引导的完整启动时间。 最后一部分展示了一些 NRST 时序。

    器件技术参考手册中还列出了启用快速引导时的权衡因素。 简单总结一下、当启用快速引导时、不会测试某些 BSL 调用条件。 此外、会绕过应用 CRC 校验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dylan、

    该计时部分是否有脚注明确表示这是 fastwake=1时的计时?

    需要说明的是、我只问 FASTWAKE、在这些模式下、您可以从待机或停止模式启动、而不是从关断模式启动。 数据表和 TRM 不清楚 FASTWAKE 到底怎样做才能使器件更快地从这些低功耗模式中唤醒。

    因此、快速唤醒是否仅仅意味着 该逻辑将异步快速时钟请求置为有效以略微更快的速度唤醒?

    穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    "对不起,我不知道该怎么说。" 好像我们没有在数据表中列出这些信息、所以我会在接下来的几天里编写一个简单的测试程序、以便为您检查这些时间。  

    我的理解是该过程正如您所描述的:GPIO 在唤醒时会生成异步快速时钟请求以加速该过程。

    阅读我们对异步快速时钟请求的说明、需要权衡的一点是您可能设置的某些时钟配置在该请求期间不会生效。