This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS31HDK:XDS100v2 FTDI 参数

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1371043/tmds570ls31hdk-xds100v2-ftdi-parameter

器件型号:TMDS570LS31HDK
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137

工具与软件:

我想更改序列号以连接同一台 PC 上的两块电路板。 但在最后,我删除了两个板的 FTDI 参数与一个 klick ... :-(


现在、我搜索正确的设置以恢复板载调试接口。


非常感谢。

斯特芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steffen:

    我不明白您是如何删除 FTDI 参数的、您能否提供一些屏幕截图以便更好地理解?

    如果您询问的是目标配置、我将在此处附加适用于 TMS570LS3137 HDK 电路板的目标配置文件。

    e2e.ti.com/.../TMS570LS3137.ccxml

    尝试导入并查看:

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 但似乎你误解了我。 我没有为 CCS 搜索正确的配置、但我在板载调试器中为 FTDI 芯片搜索正确的设置。

    我按您在此处找到的文件搜索其他电路板:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds100.html#Q:_How_can_I_update_the_CPLD_on_my_XDS100v2.3F

    谢谢!

    斯特芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steffen:

    我在这里搜索类似文件以查找其他主板:

    您的问题是否通过该文件得到了解决?

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然不会、因为我的板没有相关文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steffen:

    我不是 JTAG 相关问题的专家、因此我将重新分配给我的高级 QJ、希望他能够很快为您提供帮助。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steffen:

    您可以使用 FT_PROG 将此 xml 加载到 FTDI EEPROM。 此 xml 包含 ID 和 FTDI configuration.e2e.ti.com/.../2273.XDS100v2.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢