主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
大家好、我正在学习如何为 PN4和 PN5引脚配置 I2C2、我有需要读取和写入的从器件。
您能帮助进行相同的配置吗?
我尝试了 Resource Explorer 中的示例、执行了相同的步骤、但无法对上述引脚执行此操作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我正在学习如何为 PN4和 PN5引脚配置 I2C2、我有需要读取和写入的从器件。
您能帮助进行相同的配置吗?
我尝试了 Resource Explorer 中的示例、执行了相同的步骤、但无法对上述引脚执行此操作。
您好!
您指的是哪个示例?
如果使用非 RTOS 裸机示例、例如 i2c_mastermode_simple_transfer_MSP_EXP432E401Y_nortos_ccs、则需要将所有引用从 I2C1更改为 I2C2。 您还需要更改引脚多路复用。 请参阅 pinmux 配置的以下代码片段。 同样、您需要仔细检查整个示例源代码、以在您看到 I2C1到 I2C2的任何位置进行更改。
发件人:
/* Enable clocks to GPIO Port G and configure pins as I2C */ MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOG); while(!(MAP_SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOG))) { }
MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PG0_I2C1SCL); MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PG1_I2C1SDA); MAP_GPIOPinTypeI2C(GPIO_PORTG_BASE, GPIO_PIN_1); MAP_GPIOPinTypeI2CSCL(GPIO_PORTG_BASE, GPIO_PIN_0);
/* Since there are no board pull up's we shall enable the weak internal * pull up */ GPIOG->PUR |= (GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_0);
至:
/* Enable clocks to GPIO Port N and configure pins as I2C */ MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPION); while(!(MAP_SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPION))) { }
MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PN5_I2C2SCL); MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PN4_I2C2SDA); MAP_GPIOPinTypeI2C(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_4); MAP_GPIOPinTypeI2CSCL(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_5);
/* Since there are no board pull up's we shall enable the weak internal * pull up */ GPION->PUR |= (GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_4);
如果将 SimpleLink SDK 与 TI-RTOS 配合使用、则可以参考 i2ctmp_MSP_EXP432E401Y_tirtos_ccs 示例。 该示例使用已有的 I2C2模块、并且使用 SysConfig 工具配置了引脚多路复用器。

您好!
我已将中的 I2C1更改为 I2C2
I2C_mastermode_simple_transfer_MSP_EXP432E401Y_nortos_ccs 并刷写到主器件中
我已将中的 I2C1更改为 I2C2
I2C_slavemode_simple_transfer_MSP_EXP432E401Y_nortos_ccs 并刷写到从器件中、
我看到 MCU 之间没有通信。
我在 MCU 之间仅连接了 SDA 和 SCL 线。 我在做什么不对吗?
已使用内部上拉电阻器。
[/报价]您不能依赖内部拉取。 您必须使用外部上拉电阻器。