This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:Tiva 系列 TM4C1294NCPDT 能否使用 IP?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1371690/tm4c1294ncpdt-can-ip-used-in-tiva-series-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具与软件:

您好!

我想知道 TM4C1294NCPDT CAN 模块中使用的是什么 CAN IP。 它与 C2000系列中使用的 DCAN 相同吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     它们可能看起来相似、但我不认为它们是一样的。 如果您比较这些寄存器、它们在存储器映射中的排列方式会有很大不同。 值得注意的是、TM4C129上只能通过两个接口(IF1和 IF2)来读取或写入消息对象、而 C2k 中的 DCAN 有三个接口。 我认为 C2k 中的 DCAN 与 Hercules (TMS570)系列 MCU 更相似。