This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:SSI 最大时钟配置

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1370159/tm4c1294ncpdt-ssi-maximum-clock-configuration

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具与软件:

您好、TI 团队、

我希望以最大速度传输 SPI 数据。 在数据表中、它给出了如下所示的60MHz 最大值、

在我的代码中,我只能给出30MHz 最大值。 提供的电流大于该电流。 不管用。 我已提及以下代码、

空配置 SPI (uint32_t 时钟)
{
//
//必须启用 SSI0外设。
//
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_SSI0);

SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOA);

//
//在 PA 上配置用于 SSI0功能的引脚复用。
//
GPIOPinConfigure (GPIO_PA2_SSI0CLK);// PA2 - SSI0CLK
GPIOPinConfigure (GPIO_PA3_SSI0FSS);// PA3 - SSI0Fss
GPIOPinConfigure (GPIO_PA4_SSI0XDAT0);// PA4 - SSI0TX
GPIOPinConfigure (GPIO_PA5_SSI0XDAT1);// PA5 - SSI0RX


GPIOPinTypeSSI (GPIO_Porta_base、GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_2);

SSIConfigSetExpClk (SSI0_BASE、Clock、SSI_FRF_MOTO_MODE_0、SSI_MODE_MASTER、30000000、16);
// SSIConfigSetExpClk (SSI0_BASE、时钟、SSI_FRF_MOTO_MODE_0、SSI_MODE_MASTER、27000000、8);

// SSIIntEnable (uint32_t ui32Base、uint32_t ui32IntFlags)

//
//启用 SSI0模块。
//
SSIEnable (SSI0_BASE);

谢谢。此致、

A. Ajith Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    在我的代码中,我只能给出30MHz 的最大值。 提供的电流大于该电流。 它不起作用

    您能否说明在将其设置为60MHz 时哪些不起作用? 您在示波器上测量的实际频率是多少? 在这个频率下、我假设您到从器件的距离更短。  

     在下面调用以配置 SSI 时钟时、"时钟"是什么? 它需要为120MHz 才能实现最高60MHz SSI 时钟。  

      SSIConfigSetExpClk (SSI0_BASE、Clock、SSI_FRF_MOTO_MODE_0、SSI_MODE_MASTER、30000000、16);

    我想您必须将时钟设置为如下内容。 是这样吗? 时钟返回什么? 是不是12万?

    CLOCK = MAP_SysCtlClockFreqSet ((SYSCTL_XTAL_25MHz |
    SYSCTL_OSC_MAIN |
    SYSCTL_USE_PLL |
    SYSCTL_CFG_VCO_240)、120000000);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles Tsai:

    感谢您的答复、

    我已经将时钟设置为仅120MHz、并尝试将 SPI 时钟设置为60MHz。 SPI 时钟引脚的输出端未绘制时钟。

    G_ui32SysClock = MAP_SysCtlClockFreqSet ((SYSCTL_XTAL_25MHz | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO_240)、120000000);

    我们只能在 SPI 时钟下实现30MHz。 更重要的是设置意味着没有从 SPI 时钟引脚接收到时钟。

    谢谢。此致、

    R·巴拉甘尼什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    SSIConfigSetExpClk (SSI0_BASE、Clock、SSI_FRF_MOTO_MODE_0、SSI_MODE_MASTER、30000000、16);

    在您最初的发布中,您将时钟变量作为源时钟传递给  SSIConfigSetExpClk()。

    我已经将时钟设置为仅120MHz、并尝试将 SPI 时钟设置为60MHz。 SPI 时钟引脚的输出端未绘制时钟。

    G_ui32SysClock = MAP_SysCtlClockFreqSet ((SYSCTL_XTAL_25MHz | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO_240)、120000000);

    [/报价]

    在上一次回复中、我们设置了上述系统时钟、将系统时钟频率返回 g_ui32SysClock 变量。 我只是想确保把'Clock '或'g_ui32SysClock '传递给 SSIConfigSetExpClk ()。  

    当您读取时钟变量中存储的值是多少?

       读取时存储在 g_ui32SysClock 中的值是什么?

    我们只能在 SPI 时钟下实现30MHz。 如果设置的值超过此值、则表示没有从 SPI 时钟引脚接收到时钟。

    当同时为30Mhz 和60MHz 进行配置时、您能展示 SPICLK 的示波器捕获吗?

    另请告诉我、您是在您自己的定制电路板上运行还是在 LaunchPad 上运行? 如果您正在使用自己的电路板、是否有25MHz 晶体?

    可以在 LaunchPad 上运行同样的代码吗、看到了什么?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles Tsai:

     g_ui32SysClock 变量 和 clock 都是相同的、它们都是120MHz。  g_ui32SysClock 是变量、而 clock 是函数的属性。

    ConfigureSPI(g_ui32SysClock );

    我已经将时钟设置为仅120MHz、并尝试将 SPI 时钟设置为60MHz。 SPI 时钟引脚的输出端未绘制时钟。

    G_ui32SysClock = MAP_SysCtlClockFreqSet ((SYSCTL_XTAL_25MHz | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO_240)、120000000);

    我们只能在 SPI 时钟下实现30MHz。 更重要的是设置意味着没有从 SPI 时钟引脚接收到时钟。

    谢谢。此致、

    A. Ajith Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法在 LaunchPad 上重现您的问题。 请参见下面我针对 SPICLK 上60MHz 的截屏。

    下面是我使用的简单代码。  

    #include <stdbool.h>
    #include <stdint.h>
    #include "inc/hw_memmap.h"
    #include "driverlib/gpio.h"
    #include "driverlib/pin_map.h"
    #include "driverlib/ssi.h"
    #include "driverlib/sysctl.h"
    #include "driverlib/uart.h"
    #include "driverlib/rom_map.h"
    #include "driverlib/rom.h"
    #include "utils/uartstdio.h"
    
    
    //*****************************************************************************
    //
    //! \addtogroup ssi_examples_list
    //! <h1>SPI Master (spi_master)</h1>
    //!
    //! This example shows how to configure the SSI0 as SPI Master.  The code will
    //! send three characters on the master Tx then polls the receive FIFO until
    //! 3 characters are received on the master Rx.
    //!
    //! This example uses the following peripherals and I/O signals.  You must
    //! review these and change as needed for your own board:
    //! - SSI0 peripheral
    //! - GPIO Port A peripheral (for SSI0 pins)
    //! - SSI0Clk - PA2
    //! - SSI0Fss - PA3
    //! - SSI0Rx  - PA4
    //! - SSI0Tx  - PA5
    //!
    //! The following UART signals are configured only for displaying console
    //! messages for this example.  These are not required for operation of SSI0.
    //! - UART0 peripheral
    //! - GPIO Port A peripheral (for UART0 pins)
    //! - UART0RX - PA0
    //! - UART0TX - PA1
    //!
    //! This example uses the following interrupt handlers.  To use this example
    //! in your own application you must add these interrupt handlers to your
    //! vector table.
    //! - None.
    //
    //*****************************************************************************
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Number of bytes to send and receive.
    //
    //*****************************************************************************
    #define NUM_SSI_DATA            3
    
    
    
    uint32_t ui32SysClock;
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Configure SSI0 in master Freescale (SPI) mode.  This example will send out
    // 3 bytes of data, then wait for 3 bytes of data to come in.  This will all be
    // done using the polling method.
    //
    //*****************************************************************************
    int
    main(void)
    {
    #if defined(TARGET_IS_TM4C129_RA0) ||                                         \
        defined(TARGET_IS_TM4C129_RA1) ||                                         \
        defined(TARGET_IS_TM4C129_RA2)
    #endif
    
        uint32_t pui32DataTx[NUM_SSI_DATA];
        uint32_t pui32DataRx[NUM_SSI_DATA];
        uint32_t ui32Index;
    
        //
        // Set the clocking to run directly from the external crystal/oscillator.
        // TODO: The SYSCTL_XTAL_ value must be changed to match the value of the
        // crystal on your board.
        //
    
        ui32SysClock = MAP_SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_XTAL_25MHZ |
                                                 SYSCTL_OSC_MAIN |
                                                 SYSCTL_USE_PLL |
                                                 SYSCTL_CFG_VCO_240), 120000000);
    
        //
        // The SSI0 peripheral must be enabled for use.
        //
        ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_SSI0);
    
        //
        // For this example SSI0 is used with PortA[5:2].  The actual port and pins
        // used may be different on your part, consult the data sheet for more
        // information.  GPIO port A needs to be enabled so these pins can be used.
        // TODO: change this to whichever GPIO port you are using.
        //
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
    
        //
        // Configure the pin muxing for SSI0 functions on port A2, A3, A4, and A5.
        // This step is not necessary if your part does not support pin muxing.
        // TODO: change this to select the port/pin you are using.
        //
        GPIOPinConfigure(GPIO_PA2_SSI0CLK);
        GPIOPinConfigure(GPIO_PA3_SSI0FSS);
        GPIOPinConfigure(GPIO_PA4_SSI0XDAT0);
        GPIOPinConfigure(GPIO_PA5_SSI0XDAT1);
    
    
        //
        // Configure the GPIO settings for the SSI pins.  This function also gives
        // control of these pins to the SSI hardware.  Consult the data sheet to
        // see which functions are allocated per pin.
        // The pins are assigned as follows:
        //      PA5 - SSI0Tx
        //      PA4 - SSI0Rx
        //      PA3 - SSI0Fss
        //      PA2 - SSI0CLK
        // TODO: change this to select the port/pin you are using.
        //
        GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_3 |
                       GPIO_PIN_2);
    
    
        //
        // Configure and enable the SSI port for SPI master mode.  Use SSI0,
        // system clock supply, idle clock level low and active low clock in
        // freescale SPI mode, master mode, 1MHz SSI frequency, and 8-bit data.
        // For SPI mode, you can set the polarity of the SSI clock when the SSI
        // unit is idle.  You can also configure what clock edge you want to
        // capture data on.  Please reference the datasheet for more information on
        // the different SPI modes.
        //
    
        SSIConfigSetExpClk(SSI0_BASE, ui32SysClock, SSI_FRF_MOTO_MODE_0,
                           SSI_MODE_MASTER, 60000000, 16);
    
        //
        // Enable the SSI0 module.
        //
        SSIEnable(SSI0_BASE);
    
        //
        // Read any residual data from the SSI port.  This makes sure the receive
        // FIFOs are empty, so we don't read any unwanted junk.  This is done here
        // because the SPI SSI mode is full-duplex, which allows you to send and
        // receive at the same time.  The SSIDataGetNonBlocking function returns
        // "true" when data was returned, and "false" when no data was returned.
        // The "non-blocking" function checks if there is any data in the receive
        // FIFO and does not "hang" if there isn't.
        //
        while(SSIDataGetNonBlocking(SSI0_BASE, &pui32DataRx[0]))
        {
        }
    
        //
        // Initialize the data to send.
        //
        pui32DataTx[0] = 's';
        pui32DataTx[1] = 'p';
        pui32DataTx[2] = 'i';
    
    
        //
        // Display indication that the SSI is transmitting data.
        //
    
        //
        // Send 3 bytes of data.
        //
        //for(ui32Index = 0; ui32Index < NUM_SSI_DATA; ui32Index++)
        ui32Index=0;
        while (1)
        {
            //
            // Display the data that SSI is transferring.
            //
    
            //
            // Send the data using the "blocking" put function.  This function
            // will wait until there is room in the send FIFO before returning.
            // This allows you to assure that all the data you send makes it into
            // the send FIFO.
            //
            SSIDataPut(SSI0_BASE, pui32DataTx[ui32Index]);
    
        }
    
    
        //
        // Return no errors
        //
        return(0);
    }

    您从未回答过以下三个问题。

    当同时为30Mhz 和60MHz 进行配置时、您能展示 SPICLK 的示波器捕获吗?

    另请告诉我、您是在您自己的定制电路板上运行还是在 LaunchPad 上运行? 如果您正在使用自己的电路板、是否有25MHz 晶体?

    可以在 LaunchPad 上运行同样的代码吗、看到了什么?