This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:控制84个 TTL 信号

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1370909/ek-tm4c1294xl-controlling-84-ttl-signals

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

工具与软件:

早上好:

我正在为需要控制84个 TTL 信号的应用评估此微控制器。

这个微控制器是否能够控制这么多?
我是否必须为此使用 Booster Pack?
如果没有、是否有任何 Tiva 微控制器可被使用?

此致、

Adrián 拉诺斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     EK-TM4C129XL 板上使用的 TM4C1294NCPDT 最多可以支持90个 GPIO 引脚。 有关详细信息、请参阅数据表。 所有信号都可以在 LaunchPad 的 X11试验电路板扩展头上找到。 有关 X11头的详细信息、请参阅 EK-TM4C1294XL 用户指南。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、非常感谢您的回答。 我借此机会问,你知道是否有任何 Tiva 微具有更多的 GPIO 可用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

     是的、有采用 ZAD (212引脚 BGA 封装)封装的具有140 GPIO 的 TM4C 器件型号。 请参阅产品选型指南。  https://www.ti.com/lit/pdf/spmt285。 对于128p TQFP 封装、最大 GPIO 为90个。