This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:使用 ICDI/USB 将 TM4C 刷写为 XDS110

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1369342/msp432e401y-flashing-tm4c-as-xds110-with-icdi-usb

器件型号:MSP432E401Y

工具与软件:

团队、您好!

我们制作了一个定制电路板、其中 MSP432E401Y 用作主 MCU、TM4C 用作调试器 MCU。

要最初将 XDS110引导加载程序和固件刷写到 TM4C MCU、是否可以使用以下链接中提到的方法以及 USB 和命令提示符?

software-dl.ti.com/.../emu_xds110.html

或者、我们是否需要 JTAG 接口?如果需要什么软件和硬件连接?

LaunchPad 中有一个 ICDI 连接器、

如果此连接器用于 XDS110闪烁、那么匹配的连接器是什么? 它是用哪个软件运行的、它是 CCS 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在定制电路板上没有必要的硬件接口(例如 JTAG 接口)、则将无法直接连接 TM4C MCU 并对其进行编程。 在这种情况下、需要使用外部 JTAG 调试器将引导加载程序和固件刷写到 TM4C MCU 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    要先将 XDS110引导加载程序和固件刷写到 TM4C MCU、是否可以使用下面链接中提到的方法以及 USB 和命令提示符?

    我认为、只要在定制电路板上正确连接和配置 XDS110硬件、您就应该能够将 USB 电缆连接到 XDS110硬件的 USB 端口、并且系统应该会检测到该电缆。 然后、您可以使用 xdsdfu 实用程序刷写引导加载程序、然后刷写固件。

    谢谢