This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G-Sensorless_FOC GUI 不工作

Guru**** 2538550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1370938/mspm0g3507-mspm0g-sensorless_foc-gui-not-working

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

我尝试将无传感器 GUI 与  MSPM0G3507和 DRV8323RS 一起使用、但 slau927.pdf 似乎与 GUI 版本1.0而非 GUI 版本2.0匹配。

1.是否有关于 GUI 版本2.0的更新文档?

https://dev.ti.com/gallery/view/TIMSPGC/MSPM0G-SENSORLESS_FOC/ver/2.0.0/

我连接了硬件、我也进行了此连接。

在 https://dev.ti.com/gallery/view/TIMSPGC/MSPM0G-SENSORLESS_FOC/ver/1.0.0/中、 我错过了选择 COM 端口的上下文、同样在 GUI-Version 1.0中、这是无连接状态。

2.我还想知道如何使用无传感器 GUI V1.0和 V2.0使用 https://dev.ti.com/gallery/view/TIMSPGC/LP_MSPM0G3507_OOBE/ver/1.0.4/进行刷写 、可以选择"Option"->"File"->"Load Program"。

我已准备好  启动并运行 dev.ti.com/.../、但它与 SDK mspm0_SDK_2_00_01_00不兼容

提前感谢您的支持。

此致、

马蒂亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthias:

    对于问题1、我们目前有内容积压文档的更新。 因此、我们正在努力完成这些更新、以反映 GUI 的最新版本。 目前、我还没有提供预计的完成日期。

    对于问题2、根据我的经验、通常当您使用 GUI 将硬件连接到 PC 后、应用程序代码会加载到器件中。 我预计此 GUI 也会发生这种情况。

    我认为 GUI 的2.0.0版仍在开发中、因此、如果您在使用它时遇到这样的困难、我们将非常感谢您的耐心等待。 您指出这一点可帮助我们使用以后的更新来改善用户体验。 如果您遇到停止开发的问题、您仍然能够使用 GUI v1.0.0进行原型设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    是的、好主意。  我将尝试以较旧版本的 SDK (mspm0_SDK_1_20_01_06)为基础进行开发。  

    坦克、

    马蒂亚斯