This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1369055/am2434-am2434

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:LP-AM243

工具与软件:

  • 查询# 1:我们如何与 TCP/IP 协议通信?? 如果我们可以,我们如何沟通?? 代码库中是否有任何可以更改的地方以允许进行通信
  • 查询#2:如何通过 RJ45电缆连接插卡来分配插卡的 IP 地址?? 因为在行业中、我们必须为卡分配特定地址。  

我们正尝试使用工业通信 SDK 对 LP-AM243进行 EtherNet/IP 适配器评估、如以下链接所述–(ind_comms_sdk_am243x_09_00_00_03)

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AD2nw6Uu4txAz2eqZdShBg__INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM243X__P--DGtH__LATEST

我们正在更改 appRst.h 文件中的 IP 地址、它被  指定为静态的配置方法 、请帮助我分配 IP、您是否有 DHCP 服务器以便动态分配 IP 地址?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashaswini:

    我已将此问题的详细信息分享给了我们的堆栈专家。 我们很快就会恢复更新。

    感谢您的耐心。

    此致
    归档开发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashaswini:

    若要更改默认的 IP 设置、您可以更改内部的以下结构 appRst.c

     在上面的示例中、配置方法更改为 DHCP。

    如果您有 ODVA CIP 协议一致性测试套件、那么您也可以使用它从那里运行 DHCP 服务器。 当然、您可以使用任何其他软件来运行 DHCP 服务器、这只是一个示例。

    此致

    波里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要为 AM2434卡分配 特定 IP 地址、子网掩码 和默认 IP 网关。当 LAN Wire 连接到卡...ca时,请指定需要从 PC 发出哪些命令才能分配指定 IP??

    如何通过 TCP/IP 协议进行通信?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashaswini:

    正如我之前所指出的、您可以通过更改 IP 内的代码从静态 IP 配置切换到 DHCP、 appRst.c 并重新编译您的项目。

    之后、需要通过以太网连接将板连接到 PC、然后运行 DHCP 服务器工具以自动为 AM243x-Board 分配 IP 地址。
    您可以使用您认为适合您用途的任何 DHCP Server 工具。

    此致
    波里亚