This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:AM2732的 mcal 是否支持 ROV?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1365003/am2732-can-the-mcal-of-am2732-support-rov

器件型号:AM2732

大家好、

AM2732的 mcal 是否可以在 CCS 中支持 ROV? mcal 版本为 AM273_02_00_00。

此致、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、  

    我要把问题转给我们的 MCAL 专家。 他们将能够帮您解决问题。  

    谢谢!

    -兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    MCAL 没有任何基于 CCS 的示例工程。 但我们仍然可以在 CCS 中使用 ROV、即使对于基于 makefile 的应用映像也是如此。 请参考以下内容。

    software-dl.ti.com/.../rov.html

    Br、

    Sunil MS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    您能更新状态吗?

    Br、

    Sunil M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil:

    我已经告诉客户、他们不能将 FoV 与 MCAL 配合使用。 现在、他们不再发布有关 FoV 的更多要求。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    好的好的。 我们可以关闭 TT 吗?

    Br、

    Sunil MS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Sunil。