This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:无传感器 FOC 示例中估算速度的格式/比例因子

Guru**** 1860360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1371204/mspm0g3507-format-scaling-factor-for-estimatedspeed-in-sensorless-foc-example

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

我尝试在使用 DRV8323RS 的无传感器 FOC 示例中使 DAC12输出估算速度作为输出值。 我基于最新的 SDK 02.00.01运行它。

我已经将 dacOutAddr 设置为正确的值(它与调优指南不匹配、但通过表达式窗口进行了验证)、并且 DAC 输出已启用、但我主要看到的是周期性脉冲而不是电机加速时出现电压斜坡:

作为参考、这是在录制过程中我的其余输出看起来的样子:

我看到在调优指南中有根据数字格式调整比例因数的提示、但如果我查看估计的速度参数、它定义为 int32_t。 此编号的单位是什么、Q 格式是什么?

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    Q 格式为 IQ27格式。

    此致、

    现金豪