This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:DAC 转换公式

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1368356/am263p4-dac-conversion-formula

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好!

我指的是 TRM SPRUJ55A。 我对 DAC 转换方程有疑问。

在第551页的第7.5.5.2节中,DAC 公式如下所述:

但在 CMPSS 模块第541页的第7.5.4.3节中、DAC 公式被称为

请告诉我、哪一个是正确的公式。

谢谢。

阿尔琼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun:

    两个公式都正确。 PG 541的公式特别适用于 CMPSS 中的嵌入式 DAC。 而 PG 551的公式用于专用缓冲 DAC 外设。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fleenor、

    感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fleenor、

    我还需要对此作出澄清。 我下面是来自 AM263Px MCU+ SDK  09.02.00的 CMPSS 异步跳闸示例

    如图所示、内部 VDD 配置为 DAC/2。 但在 SysConfig 文件中、

    对于 VDD /2、输入的 DAC 值为2048。 这与 PG 541上的公式不符、541专用于 CMPSS 中的嵌入式 DAC。 但适用于 DAC 模块中的方程。

    请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun:

    我将对此进行研究、并将在接下来的两天内向您提供一些其他信息。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arjun:

    对于此处的混淆、很抱歉。 第一个公式实际上适用于本例中的两个 DAC。 第二个公式中包含了一个额外的因子33、这是不正确的。 为清楚起见、我将确保在两个部分中都添加以下公式。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。