This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:用于 Keil 的 IQMath 库

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1372175/mspm0g3507-iqmath-lib-for-keil

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!  

是否可以将 IQMath 库与 Keil 编译器一起使用?

在 C:\ti\mspm0_sdk_1_20_01_06\source\ti\IQMath\lib 中 、我仅找到了 gcc、 IAR 和 ticlang (IQMath 示例也是如此)。

为您的支持提前准备储罐、

马蒂亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthias:

    根据 IQMath 用户指南、看起来 Keil 目前不支持该库。  

    此外、我强烈建议您将 SDK 更新到最新版本2.00.01.00。 这无法在 Keil 中启用 IQMath、但您上面标示的版本相当旧、自该版本发布以来、我们已包含许多错误修复和功能更新。