This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM2634的时钟输入电压

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1370153/am2634-the-clock-input-voltage-of-the-am2634

器件型号:AM2634

工具与软件:

您好
我查看了数据表 SPRSP74D。
但是、没有规定 XTAL_XI 引脚的时钟电压输入。
请告诉我时钟输入电压的 VIH 和 VIL。

日本备忘录

データシートSPRSP74Dを確認しました。
しかし、XTAL_T Ü V XIピンに入力されるクロック電圧に関する規定がありませんでした。
クロック入力電圧のVIHとVILについて教えてください。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teshima:



    这是您要找的器件吗?

    此致、
    阿克希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akshit

    不、这不是我要找的。

    我想知道微控制器的 XI 引脚可被识别为 H 的电压。
    我想知道可以将微控制器的 XI 引脚被识别为 L 的电压。

    此致、
    手岛市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teshima:  

    VIL = 0.35 x VDDS = 0.63V
    VIH = 0.65 x VDDS = 1.17V
    其中 VDDS = 1.8V

    感谢您的耐心等待、我们对您的回答深表歉意。

    此致、
    阿克希特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshit、

    谢谢你。 我了解。
    这些信息是否已包含在数据表中?
    如果没有、我将请求更新数据表。

    此致、
    手岛市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Teshima、我提出了这个问题、应该很快就会解决。

    此致、
    阿克希特