This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:AM263x Sitara™︎ 微处理器

Guru**** 2758795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1366260/am2632-am263x-sitara-microcontrollers

器件型号:AM2632

工具与软件:

您好!

这是我需要了解的内容、AM263x 将托管一个非安全关键型软件(例如:EtherNet/IPTm 软件堆栈)和一个安全关键型软件(例如:CIP 安全以太网 IP 软件堆栈)。 是否可以通过使用 AM263x 来达到 SIL3 (默认情况下、内部有用于锁步操作的 R5F)、或者是否还需要使用可为单个软件任务提供隔离和隔离机制的安全关键型操作系统?

此功能可以帮助我托管不同 SIL 的单个微处理器软件

此致

亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    请允许我在内部检查此查询、并在星期三之前回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nilabh、你有新闻吗?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alessandro 您只需 AM263x 即可到达 SIL-2。 当我们讨论 SIL-3时、这是可能的系统级别、这需要 SafeRTOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    好的、当我在 AM263x 数据表中看到硬件通过了 SIL 3认证时、回答是否正确? 什么是 SIL 3认证? 我知道只有软件诊断库(参考 IEC 61508-3:2010)获得了 SIL 3认证。
    因此、虽然硬件是 SIL 3 (我正在等待确认)、但要获得系统级 SIL 3、我需要 SafeRTOS、对吗?

    其他问题:
    AM243x 通过了 HW SIL 2认证(判断是否为真)。 我是否可以添加 SAFERTOS 以在系统级别实现 SIL 3?
    然而、Hercules TMS570LS/TMS570LC 系列通过了 HW SIL 3认证、对吗? 不需要 SAFERTOS?
    如果我想避免使用 SafeRTOSOS、是否可以使用2个冗余微处理器(AM263x 和 AM243x 或 AM263x 和 TMS570LS/LC)实现 SIL 3?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,尽管硬件是 SIL 3 (我正在等待确认),但要让 SIL 3处于系统级别,我需要 SafeRTOS,对吗?

    尊敬的 Alessandro:

    很抱歉让人感到困惑。

    我的答案有一处修正、 使用 SAFERTOS 并非强制性要求 ,但是只有通过 MCU SIL-3认证,您的系统就无法达到 SIL-3安全等级。 信息  请参阅 TI 的安全手册文档、 并相应地设计系统。  

    AM243x 已通过 HW SIL 2认证(如果是的话告诉我)。 [/报价]

    是的、这是对的。

    我能否添加 SafeRTOS 以使 SIL 3处于系统级别?

    更正了我之前的陈述   使用 SafeRTOS 并非强制性要求、因此 您需要 参阅   TI 的安全手册文档并相应地设计系统。

    然而、Hercules TMS570LS/TMS570LC 系列获得 HW SIL 3认证、对吗? 不需要 SAFERTOS?
    如果我想避免使用 SafeRTOSOS、是否可以使用2个冗余微处理器(AM263x 和 AM243x 或 AM263x 和 TMS570LS/LC)实现 SIL 3?

    是的、您可以将冗余微处理器与 AM243x 一起用于 SIL 3设计、并同样遵循安全手册。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    好的、我了解了在 Sitara 系列(AM263x 和 AM243x)上使用 SAFERTOS 以实现系统级 SIL 3的需求。

    您能否解释一下、您为什么指出 AM243x 是具有冗余微处理器的 SIL 3设计的首选器件? 如果我了解得好、AM243x 具有更多证书。

    TMS570LC 是否足以在没有 SafeRTOS 的情况下确保实现 SIL 3设计、或者是否需要 SafeRTOS?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMS570LC 是否足以确保无需 SafeRTOS 的 SIL 3设计或是否需要 SafeRTOS?

    不需要安全 RTOS。

    您能解释一下为何您认为 AM243x 是带有冗余微处理器的 SIL 3设计的首选器件? 如果我理解得好、AM243x 会有更多证书。

    请参考此文档: https://www.ti.com/lit/fs/spry329/spry329.pdf 、其中详细介绍了 am243x 系列的安全设计、其中采用了两个 r5f。

    如果您有更多问题、敬请告知、