This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:无法使 ADC 正常工作

Guru**** 2393115 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1371814/tms570lc4357-unable-to-get-adc-working

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具与软件:

我无法使 ADC 在我们的项目中正常工作。 我创建了一个非常简单的测试项目、其中仅运行了 ADC 1、但我甚至无法获取测试或校准函数来显示合理的数据。 我尝试了校准、因为我只想将 HI 基准连接到输入、并确认我获得了预期的结果(我预期是0xFFF 或与其非常接近)。 我得到的答案似乎是完全随机的。 无论我是使用测试还是校准、还是将电源连接到通道的输入端、都没有关系。 我非常确信高/低基准已正确连接到引脚 V15和 V16

我曾尝试查看 Halcogen 示例、但出于某种原因、我们的安装没有任何显示 Halcogen 中设置的图片、它只有 example.c 文件。

有没有人真的有一个非常简单的项目、通过测试或校准函数将高/低基准连接到输入并读取数据?

谢谢

安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 该代码会根据分流电阻器的值

    int main (空)
    {
    /*用户代码开始(3)*/
    adcInit();

    adcREG1->CALCR = 0x00000301;
    adcREG1->CALCR |= 0x00010000;
    while (0x00010000 ==(adcREG1->CALCR 和0x00010000));
    uint32_t calResultHi = adcREG1->CALR;

    adcREG1->CALCR = 0x00000201;
    adcREG1->CALCR |= 0x00010000;
    while (0x00010000 ==(adcREG1->CALCR 和0x00010000));
    uint32_t calResultLo = adcREG1->CALR;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    没问题。 此代码生成预期值

    这意味着、您解决了问题吗?

    --
    谢谢。此致、
    Jagdish。