This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:SDK 中 driverlib 与驱动程序的区别

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1372332/mspm0g3507-difference-between-driverlib-and-drivers-in-sdk

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

我看的是有关 UART 通信的两个示例项目。

它们使用不同的 SDK API 集、如下面屏幕截图中的红框和绿框所示。

主要区别是什么? 是否有任何一个优于另一个、或更适合任何特定项目?

谢谢!

起重机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AFAIK、"驱动程序"基本上是没有调度的 RTOS。 它们支持缓冲和 UART 控制等更多 PC。

    Driverlib 更靠近金属、而 IHO 是首选的、但您可能需要更多地处理。

    继续并尝试这两种方法、看看哪种方法最适合您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢!