This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0l1306:如何从 STANDBY1模式唤醒

Guru**** 2753985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1370856/mspm0l1306-mspm0l1306-how-to-wake-from-standby1-mode

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

如何从待机1模式唤醒? 在待机1模式下是否可以重新编程或擦除控制器?

注意:使用 J-Link 调试器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用 J-link 调试器在 STANDBY1中连接 MCU。

     您使用哪种 IDE?

    此致、

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们同时使用  Keil uVision5 CCS  IDE:两个 IDE 中的行为是什么?

    因此、在待机1模式下、器件将被唤醒并能够重新编程软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能需要一个脚本来唤醒 MCU。

    请访问以下 stepe2e.ti.com/.../How-to-connect-MCU-in-low-power-mode-with-J_2D00_link.pptx

    此致、

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zoey,

    我将尝试该解决方案。

    此致、

    卡姆莱什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    我正在使用客户化硬件、此解决方案能否与之配合使用?

    谢谢。

    卡姆莱什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、但要确保您已将电力线 CLK/DIO 和 NRST 与 J-LINK 连接起来。